Interruptores Compact NSX 4P - Unidades de control Micrologic - Protección del neutro

Compact NSX - Micrologic Neutro


Las reglas de instalación definen rigurosamente el tipo de protección que debe instalarse considerando:
- Las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) potenciales
- Los conductores que se tienen que proteger
- El corte simultáneo de todos los conductores, incluido el del conductor neutro (corte omnipolar)

NOTA: Los 3 conductores de fase tienen que estar siempre protegidos. La protección del conductor neutro (si está distribuido y tiene el mismo tamaño que las fases: neutro completo) normalmente se asegura mediante la protección de las fases.


La protección del neutro tiene que ser específica si:
- Su tamaño es reducido con relación al de las fases
- Se han instalado cargas no lineales que generan armónicos de rango 3 y múltiplos de 3

El corte del neutro puede ser necesario por razones funcionales (esquema multifuente) o de seguridad (trabajo sin tensión).
El regulador de ajuste del neutro permite 3 opciones para el valor del umbral de disparo de las protecciones largo retardo y corto retardo del neutro.
La siguiente tabla indica el valor del umbral de la protección largo retardo del neutro (en múltiplos de Ir) y de la protección corto retardo del neutro (en múltiplos de Isd) en función de la posición del regulador:
La temporización de las protecciones de largo y corto retardo del neutro es la misma que la de las protecciones de fases.

Compact NSX - Micrologic Neutro

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Regulador Neutro - Micrologic.jpg [37.42 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: