Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo visualizar información desde el Webserver de la TSXETZ410? ¿es posible acceder via wifi?
Se adjunta "Nota técnica" que indica el procedimiento de visualización del webserver de la TSXETZ410.
¿Se puede acceder a datos de un TSX37 a traves de red WIFI utilizando la pasarela TSXETZ410 y accediendo a su página web?
Se puede, pero no directamente. El módulo TSXETZx10 es la opción de conectividad a ethernet (modbus/TCP) de la plataforma TSX Micro (TSX37), pero el medio físico que utiliza es via cable con conectores RJ45; en ningún caso el módulo ETZ provee de ninguna conectividad wireless (GPRS, GSM, WiFi, etc). Por lo tanto, si se requiere una conectividad wireless a un módulo ETZ que a su vez esté conectado a un PLC de la plataforma TSX37, se ha de incorporar un tercer elemento adicional, por ejemplo, un módem si se requiere conectividad GSM o GPRS, o un punto de acceso si se requiere conectividad WiFi.
Para más información acerca de los módulos TSXETZx10, ver el documento adjunto: ETZ410-510 Manual del Usuario.zip
¿Se puede acceder a datos de un TSX37 a traves de red WIFI utilizando la pasarela TSXETZ410 y accediendo a su página web?
Se puede, pero no directamente. El módulo TSXETZx10 es la opción de conectividad a ethernet (modbus/TCP) de la plataforma TSX Micro (TSX37), pero el medio físico que utiliza es via cable con conectores RJ45; en ningún caso el módulo ETZ provee de ninguna conectividad wireless (GPRS, GSM, WiFi, etc). Por lo tanto, si se requiere una conectividad wireless a un módulo ETZ que a su vez esté conectado a un PLC de la plataforma TSX37, se ha de incorporar un tercer elemento adicional, por ejemplo, un módem si se requiere conectividad GSM o GPRS, o un punto de acceso si se requiere conectividad WiFi.
Para más información acerca de los módulos TSXETZx10, ver el documento adjunto: ETZ410-510 Manual del Usuario.zip
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: