¿Pueden llevar los interruptores en carga modelo Compact / Interpact (INS / INV) bobinas de disparo (MX / MN)?

Los interruptores en carga modelos Compact / Interpact INS o INV no permiten añadir como accesorio para el efecto de disparo de una bobina MX o MN.
Sólo es posible la inclusión de contactos auxiliares que señalicen la situación de los polos.

Si precisa de un interruptor seccionador con bobina de disparo será necesario la elección de un interruptor de tipo NA:
- Para interruptores de calibre 100 a 630, el modelo de interruptor apropiado correspondería con NSX100NA a NSX630NA.
- Para interruptores con calibre de 800 a 1600 Amperios, el modelo de interruptor recomendado correspondería con Compact NS800NA a NS1600NA.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: