Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué parámetros de comunicación modbus hay que configurar en los PM2000 (PM2120, PM2130,PM2220,PM2230) con comunicación modbus?¿Dónde localizar el mapeado modbus de los PM2100 y PM2200 con comunicación modbus?
Los parámetros que configurar en los PM2000 con comunicación modbus son los siguientes:
![PM2230 manual modbus, PM2000 PM2120, PM2130, PM2230, PM2100, PM2200, registros, comunicación PM2230 manual modbus, PM2000 PM2120, PM2130, PM2230, PM2100, PM2200, registros, comunicación](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000CwmImQAJ&oid=00DA0000000abSmMAI)
Se adjunta el mapeado modbus de los PM2000.
Adjunto link a FAQ relacionada que puede ser de utilidad:
¿Cómo realizar una configuración básica y de entradas/salidas de un PM2230 con IONSetup?
Se adjunta el mapeado modbus de los PM2000.
Adjunto link a FAQ relacionada que puede ser de utilidad:
¿Cómo realizar una configuración básica y de entradas/salidas de un PM2230 con IONSetup?
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: