Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo se configura el PID de un ATV312 o un ATV31 con consigna interna?
Los parámetros para configurar el PID de un ATV312 o ATV31 son:
- drC -> FCS = Ini (pulsar durante 3 seg) Pasa a parámetros de fábrica
- I-O -> tCt = LEL
- FUn -> SAI -> SA2=no
- FUn -> PSS -> PS2=no
- FUn -> PSS -> PS4=no
- FUn -> PI- -> PIF=AI3
- FUn -> PI- -> PII=yes
- SEt -> rPI= punto consigna (en % del valor máximo del transductor)
- SEt -> LSP = Velocidad mínima (recomendable 25Hz o mayor)
- SEt -> tLS = 10 (tiempo a velocidad mínima)
- SEt -> rSL = 10 (nivel de rearranque una vez parado por velocidad mínima)
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: