Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las distancias de separación que hay que dejar entre las paredes, o rejas de separación, y los transformadores Trihal de Ecodiseño?
Los devanados encapsulados y las conexiones no ofrecen protección contra el contacto directo de estas partes con el transformador en tensión .
Las distancias de separación que se deben dejar entre las paredes, o rejas de separación, y los transformadores Trihal de Ecodiseño, tanto sin envolvente (IP00), como con envolvente (IP31), son las definidas en las figuras adjuntas:
Las distancias de separación que se deben dejar entre las paredes, o rejas de separación, y los transformadores Trihal de Ecodiseño, tanto sin envolvente (IP00), como con envolvente (IP31), son las definidas en las figuras adjuntas:
- Sin envolvente (IP00)
- Con envolvente (IP31)
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: