¿Dónde se puede descargar el Zelio Soft para los SR1? ¿Cuál es la referencia del cable de programación? ¿Los cables SR2USB01 o SR2CBL01 son válidos?

¿Dónde se puede descargar el Zelio Soft para los SR1?
Los relés programables Zelio SR1 se programan con el Zelio Soft 1. Se adjunta la versión 2.08 que es la última versión que ha habido para programar el Zelio SR1.

¿Cuál es la referencia del cable de programación de los SR1?
El cable de programación de los SR1 es el SR1CBL01, pero no se comercializa.

¿Los cables SR2USB01 o SR2CBL01 son válidos para los relés SR1?
NO. Los cables SR2USB01 o SR2CBL01 no son compatibles con los antiguos zelios SR1.
El cable de programación de los SR1 es el SR1CBL01, pero no se comercializa.

¿Dónde localizar el manual de programación de los relés SR1?
Se adjunta manual, aunque existe una ayuda en el software ZelioSoft 1.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

ZelioSoftCOMV208.zipZelioSoftCOMV208.zip [55.09 MB]
Zelio Logic 1 User Manual.pdfZelio Logic 1 User Manual.pdf [2.46 MB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: