Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué indica el Duty Cycle en el bloque de función PWM?
El Duty Cycle modula el ancho del pulso generado con el bloque PWM. Puede ir de 5% a 95%; un valor más bajo indica que la señal de salida permanece a "uno" durante menos tiempo y un valor más alto de Duty Cycle indica que en la salida PWM la señal permanece más tiempo en "uno". Modificar este valor no modifica la frecuencia de salida, sólo cambia el tiempo en el que la señal está a "uno" o "cero".
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: