¿Cómo sincronizar el reloj fechador (RTC) de un PLC M221 con un terminal HMIS5T o HMISTO / STU ?
Los terminales HMIS5T, HMISTU y HMISTO no disponen de respaldo de batería de su reloj fechador o RTC por lo que es necesario sincronizarlo con un equipo que si lo tenga.
Se adjunta una guía sobre como realizar la sincronización con un M221.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Sincronizacion horaria M221 desde HMISTO v1.1.pdf [369 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: