Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo cambiar en una aplicación de Vijeo Designer el tamaño de una variable string o cadena de carácteres?
Por defecto las variable de tipo string vienen con una cantidad preconfigurada de carácteres.
Para aumentar esta cantidad situarse en la variable y en detalles de los datos ajustar la longitud como se ve en captura de pantalla adjunta.
Se admiten un minimo de 2 carácteres o bytes y un máximo de 100.
Para aumentar esta cantidad situarse en la variable y en detalles de los datos ajustar la longitud como se ve en captura de pantalla adjunta.
Se admiten un minimo de 2 carácteres o bytes y un máximo de 100.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: