{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo configurar y para qué sirve la función "llenado de tubería" en Altivar 630?
Esta función es muy útil para utilizar especialmente en el caso de grandes instalaciones hidráulicas donde no se desea iniciar a velocidades de consigna  altas para evitar riesgos de roturas en el sistema hidráulico debido a los golpes de ariete. Es común emplearlo conjuntamente con un PID.
La función de llenado de tubería ayuda a evitar que se produzca un efecto de golpe de agua en las tuberías cuando un sistema se llena demasiado rápido.
Con ello podemos programar el variador para que se inicie (tras una orden de marcha) a una velocidad fija (velocidad de llenado) durante un tiempo (tiempo de llenado).
Transcurrido este tiempo el  variador asumirá la consigna preestablecida. En el caso del uso con PID, este empezará a efectuar la regulación.
Cada vez que el variador se activa, el sistema entra en modo de llenado de tuberías si el parámetro Llenado tub.despert (PFWU) se fija en [Sí] YES.
Configuración :
[Ajustes Completos] --> [Funciones De Bomba] --> [Llenado De Tuberías] :
Modo de activación: sepuede poner en presion o retorno . Importante tener  en cuenta que este parámetro tiene que ser superior a la medida actual (retorno o presión). Si no es así la función de llenado de tubería estará inactiva.
Función de activación: poner en SI si queremos que se inicie automaticamente tras la orden de marcha. También es posible asignarle una entrada digital.
Velocidad de llenado tub.: Poner aquí la velocidad fija deseada.
Tiempo de llenado tub.: Poner aquí el tiempo de llenado deseado.

llenado tuberías

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: