¿ Cómo se actualiza el firmware de la familia del Smart-UPS SMT, SMX, o SMC usando la Tarjeta de Administración de Red Network Management Card ?
Respuesta
Asunto:
¿ Cuáles son los pasos para actualizar el firmware de la Network Management Card del  Smart UPS (SMT/SMX) ?
Línea de Producto:
Las Familias del Smart-UPS SMT o SMX
Para los modelos que comienzan con SRT  puede referirse al documento de la base de datos #FA281753
Alcance:
  • Los modelos de SAI soportados UPS están listados más abajo
  • La Tarjeta de Administración de Red Network Management Card 2 (AP9630, AP9630CH, AP9631, or AP9631CH) con el Firmware 6.4 o superior
  • La salida del  SAI *DEBE* de apagarse
  • El fichero del firmware correcto  para su SAI particular (los enlaces se encuentran más abajo)
Causa

La actualización del firmware permite mejoras continuas y la ampliación de las facilidades del SAI.

Se recomienda usar el Firmware Upgrade Wizard de APC a través la conexión del puerto Serie o USB al SAI cuando sea posible. El Firmware Upgrade Wizard de APC le índica todo el proceso de actualización e incorpora más chequeos, provee una experiencia de actualización más consistente. Se puede encontrar el Firmware Upgrade Wizard en la base de datos #FA164737. Las instrucciones se dan aquí para usuarios que no pueden usar el  Firmware Upgrade Wizard y quieren actualizar el Firmware del Smart-UPS usando la tarjeta de Administración de Red.

Solución

Seguir los pasos más abajo para determinar la versión actual del firmware, seleccione la imagen del  firmware correcto, y actualice el SAI a través de la interface web de la tarjeta de Administración de Red .
Una completa guía en formato PDF se adjunta a este documento de la base de datos.

Paso 1 – Verificar la revisión de firmware de la tarjeta de Administración de Red  (AP9630, AP9630CH, AP9631, o AP9631CH). Desde la interface web de la NMC seleccione  “About”, después  “Network”.
La version del Firmware debe ser  6.4.0 o superior

Paso 2 – Encontrar la imagen correcta del Firmware del SAI.
  • Use el número del  UPS "ID" para seleccionar la imagen correcta del SAI.
  • Desde la interface web de la NMC seleccione “About”, después “Network”:

El  "ID" es un identificador único para la plataforma hardware del SAI. El número de  "ID" se usa para asegurarse que se selecciona el fichero correcto del firmware. Algunas veces un modelo específico de SAI puede tener un número de  "ID" diferente dependiendo de cuando fue fabricado. Siempre verifique el número de  "ID" de la unidad antes de realizar la actualización.



Seleccione  la correcta  “Image Name” en el cuadro más abajo para descargarse la imagen de FW correcta:

Paso 3 – Apagar la salida del SAI
  • Desde la interface web de la NMC seleccione “Control”, después “UPS”:
ADVERTENCIA:
EL SAI SE PUEDE DAÑAR SI NO SE APAGA LA SALIDA.



Paso  4 – Una vez que se ha apagado la salida del  SAI, vaya a “Firmware Update” desde el menú de “Configuration” , luego seleccione  la opción “Choose File” para navegar en la imagen del firmware que se descargó en el paso 2.
Una vez que se ha seleccionado la imagen correcta del Firmware, seleccione  “Update UPS” para iniciar la actualización.

Si se intenta hacer la actualización con las salidas del SAI todavía encendidas, usted verá este mensaje:

Si se va a actualizar, primero apague las salidas del SAI y se podrá continuar con el procedimiento.
NO INTENTE REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CON LA SALIDA DEL SAI ENCENDIDA.


Una vez que seleccione  “Update UPS”  se verá esto  (nota: la actualización podrá tomar varios minutos):

Cuando esta ventana se cierre, la actualización se ha completado.
Verificar que se muestra la nueva versión de Firmware.
NOTA:  Si la actualización no se completa, o si se obtiene algún error, reinténtelo usando el Firmware Upgrade Wizard, que puede ser encontrado en el documento  FA #164737.

Paso  5 – Ahora se puede encender el  SAI
Desde la interface web de la NMC seleccione  “Control”, después  “UPS”

Seleccionar “Skip outlet on delays” para asegurarse que la salida es restaurada inmediatamente.

Seleccionar  “Next”.

Verificar que la salida alimenta la carga conectada al SAI.
La actualización se ha completado.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
FA281865.NMC2.pdf [448.46 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: