NEMA 4X es una clasificación del grado de protección de un producto según la normativa americana NEMA. Los finales de carrera de potencia XF9 estándares se fabrican según la normativa internacional IEC. Luego, no disponen de clasificación NEMA sino de grado de protección IP (según IEC 60529):
XF9D: IP 54
XF9F: IP43