Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuántos contadores rápidos se pueden configurar en un M221?
Se pueden poner 4 HSC siempre que solo se utilice una entrada, o sea que a la hora de configurarlo se configuren como solo una fase. En ese caso tienemos las entradas %I0.0, %I0.1, %I0.7 y %I0.8. para utilizar cada una de ellas para un HSC.
![¿Cuántos contadores rápidos se pueden configurar en un M221? ¿Cuántos contadores rápidos se pueden configurar en un M221?](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009Fn5gQAC&oid=00DA0000000abSm)
Si utilizamos una configuración dual phase (por ejemplo encoder A y B) solo se puede configurar dos HSC agrupando %I0.0 y %II0.0 para el primero y %I0.6 y %I0.7 para el segundo.
![¿Cuántos contadores rápidos se pueden configurar en un M221? ¿Cuántos contadores rápidos se pueden configurar en un M221?](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009Fn5lQAC&oid=00DA0000000abSm)
Si utilizamos una configuración dual phase (por ejemplo encoder A y B) solo se puede configurar dos HSC agrupando %I0.0 y %II0.0 para el primero y %I0.6 y %I0.7 para el segundo.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: