¿Por qué la lectura de potencia tiene signo en negativo en PM710MG o PM3200 o serie PM5000?
La lectura en negativo del contador de energia en Kw/h o bien de la lectura de potencia en Kw, es conforme que una de las fases o bien las 3 fases del transformador de intensidad ( TI ) está montado al revés.

Para solucionarlo :
- ir a mirar la variable eléctrica de la "P "de potencias y en el apartado por fase o L1 - L2 - L3, una de las fases o las tres fases aparece la lectura con el signo negativo ( - ).
- cambiar la posición del transformador de intensidad de la fase que marque con el signo negativo y darle la vuelta 180ºC
o bien cambiar la posición de los bornes en los cables de la central de medida correspondiente, en la toma de conexión del trafo de intensidad de los cables S1 - S2 de la fase 1 o fase 2 o fase 3.

Es decir, en el caso de que la fase 2 marque negativo, coger el S1 - S2 o I1 - I2, y cambiarlos. Del cable S2 instalarlo en S1, y del cable de S1 instalarlo en S2.
Veremos como el signo negativo ( - ) ha desaparecido y la central de medida o contador de energia funciona correctamente.

Importante: cualquier manipulación en la central de medida tipo PM o contador de energía iEM, utilizar los EPI´s correspondientes y hacer los trabajos sin tensión en el cuadro eléctrico.

La siguiente FAQ también puede ser de gran utilidad:
https://www.se.com/es/es/faqs/FA348501/
¿Por qué aparecen medidas erróneas de potencia (cosfi) en las PMs/IEMs (PM3000,PM5000,PM8000,IEM300,...)?

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Guia de Usuario PM5100_PM5110_PM5111_ES.pdf [4.66 MB]
Manual de usuario de iEM3100_iEM3200_iEM3300.pdf [3.27 MB]
Manual PM3200.pdf [3.09 MB]
Manual Usuario PM700_ES.pdf [2.66 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: