Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo conectar con la dirección IP por defecto de un módulo BMXPRA0100?
Se dispone de un módulo BMXPRA0100 (adaptador remoto de entrada/salida de la gama BMX M340) al que se le carga una aplicación que no dispone de la dirección IP configurada. Una vez cargada la aplicación, no es posible comunicar con el módulo PRA.
La solución pasa por establecer en el módulo la dirección IP por defecto (la que se extrae a partir de la dirección MAC). Para esto es necesario acceder a la parte trasera del módulo y mover el switch rotatorio correspondiente a las unidades (el inferior) a la posición E, correspondiente a la opción 'CLEAR IP'.
Una vez reestablecida la comunicación con el módulo, se le ha de cargar la aplicación con la dirección IP configurada correctamente y, posteriormente, volver a colocar los dos switches rotatorios en la posición adecuada para comunicar con la nueva IP.
Como información complementaria, el formato de dirección IP predeterminada es 84.x.y.z; siendo '84' un valor fijo; siendo 'x.y.z' los últimos tres campos de la dirección IP predeterminada se componen de los equivalentes decimales de los tres últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC.
La solución pasa por establecer en el módulo la dirección IP por defecto (la que se extrae a partir de la dirección MAC). Para esto es necesario acceder a la parte trasera del módulo y mover el switch rotatorio correspondiente a las unidades (el inferior) a la posición E, correspondiente a la opción 'CLEAR IP'.
Una vez reestablecida la comunicación con el módulo, se le ha de cargar la aplicación con la dirección IP configurada correctamente y, posteriormente, volver a colocar los dos switches rotatorios en la posición adecuada para comunicar con la nueva IP.
Como información complementaria, el formato de dirección IP predeterminada es 84.x.y.z; siendo '84' un valor fijo; siendo 'x.y.z' los últimos tres campos de la dirección IP predeterminada se componen de los equivalentes decimales de los tres últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: