¿Cómo enclavar por cerradura un Compact NS1600 Fijo con Mando Rotativo Prolongado?

NS1600 enclavamiento
En la gama Compact > 630A y hasta los 1600A el enclavamiento por cerradura está siempre ubicado en la parte inferior derecha del equipo.
Para un NS1600 Fijo con mando rotativo prolongado sólo podremos enclavar con candados en la empuñadura exterior y si requerimos hacerlo por cerradura, ésta será interior sobre el equipo.
De esta forma serán necesarias las siguientes referencias:
  1. Dispositivo de adaptación para la cerradura en el Compact NS1600 Fijo ref: 33868
  2. Cerradura Ronis (por ejemplo) ref: 41940
Para enclavar dos equipos con la misma cerradura serían necesarias: 2 unidades de la referencia 33868 + 1 unidad de la referencia 41950 (2 Ronis misma llave)

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: