Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo programar con ATV Logic una salida que indique variador en control remoto en ATV320?
El fichero de SOMOVE adjunto muestra un ejemplo de ATV LOGIC con el que se acciona el relé R2 en caso de que el equipo se encuentre en modo remoto (cualquier mando diferente al control desde bornas del propio equipo).
El programa escruta el valor de las palabras correspondientes a CCC y CRC (current command channel y current reference channel) y activa la salida cuando cualquiera de las condiciones de remoto se cumple. Para pasar a RUN la parte de ATVLOGIC se ha declarado la entrada LI6 y LI3 se ha configurado como conmutación de canal.
El programa escruta el valor de las palabras correspondientes a CCC y CRC (current command channel y current reference channel) y activa la salida cuando cualquiera de las condiciones de remoto se cumple. Para pasar a RUN la parte de ATVLOGIC se ha declarado la entrada LI6 y LI3 se ha configurado como conmutación de canal.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: