Buscar Preguntas Frecuentes
¿Puedo acceder a la HMI a través de una navegador y controlar el proceso que tenga cargado?
Después de haber creado la aplicación del proceso, debe ir a variables y compartir las variables que crea conveniente.
En propiedades de la variable podrá elegir que opción de “compartiendo”, va a tener la variable.
Debe ir al “destino” Red configuración de red asignar la IP y la máscara de sub red que tendrá la HMI.
Al activar el WEBGATE, se abrirá una pantalla, en la cual podrá configurar que tipo de acción que tomarán los paneles gráficos, paneles emergentes y acciones.
En control de acceso podrá escoger que tipo de IPs serán permitidas para el acceso a la HMI
Después de realizar la descarga a la HMI debe ir a internet Explorer V6.0 o superior, en otros exploradores el WebGate no cargará correctamente.
Ya en el navegador podrá modificar y visualizar las variables compartidas desde la HMI. En el URL deberá colocar la IP que se configuro a la HMI y accederá sin inconvenientes.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: