{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Por que no hace cambio la transferencia de Red a Planta?

Ambiente :
Hardware

Linea de productos :
Interruptores baja tensión

Causa :
Anomalia en transferencia

Resolución :
  • Posibles causas, verificar cableado de control.Entre 29 y 30 tenemos un contacto NC, y en 29 y 31 tenemos un contacto NA qué, según el requerimiento del generador, lo usamos para activar el grupo electrógeno.
  • Los bornes 17 y 18 reciben el nombre de "selector B", y sirve para permutación voluntaria en caso de no arranque del grupo. Si B=0, al darle arranque al grupo, si el mismo no arranca, abre el interruptor normal N y deja abierto el de reserva R. Si B=1, al darle arranque al grupo, si el mismo no arranca, el interruptor normal N permanece cerrado y deja abierto el de reserva R. Esta última es la opción que está elegida por default con el puente que trae
  • Los bornes 20 y 21 deben quedar como están, con el puente. Sólo se usan en caso de pretender forzar una permutación de red normal N a grupo electrógeno R por medio de un contacto NA, sin tener que usar el panel frontal de la unidad UA.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

Electrical diagrams_Source Changeover with UA.pdfElectrical diagrams_Source Changeover with UA.pdf [393.09 KB]
Explora más
Producto:
32609
Explora más
Producto:
32609