Buscar Preguntas Frecuentes
Varplus Logic - ¿Cómo es la combinación de los pasos de acuerdo a su valor en kVar?
El nuevo algoritmo del VarPlus Logic no requiere la configuración de la combinación de los pasos, es decir 1.1.1.1.1 // 1.1.2.2.2 // 1.1.2.3.3 // etc, pues hace la detección del valor de forma automática.
Sin embargo si la instalación sufre cambios muy rápidos en las condiciones de carga, hay que desactivar el reconocimiento de escalones y introducir manualmente los valores de los escalones como sigue abajo:
Ir a menu 100 - Menú Inicio Rápido y configurar PFC = OFF
Ir a menu 300 - Sistema de Control de Configuración y configurar 308 = NO
Ir a menu 400 - Configurar Base de Datos de Escalones, configurar el parámetro 402 con los valores nominales de cada escalón de acuerdo a como están cableados al VL6/VL12 y el parámetro 403 como Fon, Foff o Flty (ver adjunto con las definiciones.
Sin embargo si la instalación sufre cambios muy rápidos en las condiciones de carga, hay que desactivar el reconocimiento de escalones y introducir manualmente los valores de los escalones como sigue abajo:
Ir a menu 100 - Menú Inicio Rápido y configurar PFC = OFF
Ir a menu 300 - Sistema de Control de Configuración y configurar 308 = NO
Ir a menu 400 - Configurar Base de Datos de Escalones, configurar el parámetro 402 con los valores nominales de cada escalón de acuerdo a como están cableados al VL6/VL12 y el parámetro 403 como Fon, Foff o Flty (ver adjunto con las definiciones.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: