Buscar Preguntas Frecuentes
Micrologic P/H - ¿Cómo configurar la protección para desequilibrio de carga para la Micrologic 5.0/6.0/7.0P (y también H)?
La configuración de la protección para desequilibrio de corriente (Ideseq) está en el menu Protección Corriente, parámetro Ideseq (%):
![Micrologic Menú Protección Corriente Micrologic Menú Protección Corriente](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009Fo3kQAC&oid=00DA0000000abSm)
El valor de Ideseq (%) debe ser elegido en acuerdo la fórmula que utiliza la Micrologic para esta protección, es decir, hay que calcular el valor de Emáx y Imed como sigue:
![Protección Protección](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009Fo3jQAC&oid=00DA0000000abSm)
Como ejemplo si el valor de Imed= 80A y Emáx=55A, el valor de Ideseq (%) = 68,75 %, por lo tanto el valor para configuración de la Micrologic debe ser menor a 60% pues su rango es entre 5%-60%.
En el capítulo Panorama de Funciones del los manuales Micrologic P y H adjuntos están los detalles para la protección Ideseq (%).
El valor de Ideseq (%) debe ser elegido en acuerdo la fórmula que utiliza la Micrologic para esta protección, es decir, hay que calcular el valor de Emáx y Imed como sigue:
Como ejemplo si el valor de Imed= 80A y Emáx=55A, el valor de Ideseq (%) = 68,75 %, por lo tanto el valor para configuración de la Micrologic debe ser menor a 60% pues su rango es entre 5%-60%.
En el capítulo Panorama de Funciones del los manuales Micrologic P y H adjuntos están los detalles para la protección Ideseq (%).
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: