¿Cuál es el significado de los códigos de error o fallos del variador de frecuencia Altivar320/ATV320? ¿Cómo configurar la inhibición de fallos en un ATV320?

¿Cuál es el significado de los códigos de error o fallos del variador de frecuencia Altivar320/ATV320?
Esta información se encuentra en el manual de programación del ATV320 en el punto  “Diagnóstico y resolución de problemas”.
Se adjunta extracto del manual de programación con la descripción de los códigos de fallo, la posible causa y la solución.

Hay que indicar que desde el portal de FAQs vamos actualizando "preguntas frecuentes" en relación a los diferentes mensajes de error de los variadores, adjunto algunos ejemplos de estas Faqs:
https://www.se.com/es/es/faqs/FA235661/
¿Qué significa el mensaje nSt (parada en rueda libre) en un variador de frecuencia de la gama Altivar?

https://www.se.com/es/es/faqs/FA351480/
¿Cómo solucionar el fallo sobrecarga motor (OLF) en un variador de frecuencia en un ATV320/Altivar320?

https://www.se.com/es/es/faqs/FA382019/
¿Cuál es el significado del fallo "06F" en un ATV320?

https://www.se.com/es/es/faqs/FA347066/
¿Qué significa en un ATV320 el error SCF4 y cómo podemos resolverlo?

¿Cómo configurar la inhibición de fallos en un ATV320?
Esta función esta pensada para situaciones como centrales de incendios donde puede ser un problema que el variador entre en fallo. Túneles y ventilaciones, etc.
(NOTA IMPORTANTE:Si se utiliza, se debe asumir cualquier responsabilidad. Schneider Electric NO puede ser responsable de las acciones del Usuario/ Cliente.)
Menu ConF>FULL > FLT- > inH- > inH  = LIx  ( elegir una entrada que sea accionada por la central de incendios ) apretar 2 segundos.

FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DESACTIVADAS, SIN DETECCIÓN DE ERRORES
• Utilice este parámetro solo tras una exhaustiva evaluación de riesgos de acuerdo con todas las normativas y estándares que afecten al dispositivo y la aplicación.
• Implemente las funciones de supervisión alternativas para las funciones de supervisión desactivadas que no activan respuestas de error automáticas del variador, pero que permiten respuestas equivalentes adecuadas por otros medios de acuerdo con todas las normativas y regulaciones aplicables, así como la evaluación de riesgos.
• Ponga en marcha y pruebe el sistema con las funciones de supervisión activadas.
• Durante la puesta en marcha, compruebe que el variador y el sistema funcionan tal y como está previsto. Para ello, realice pruebas y simulaciones en un entorno seguro y en condiciones controladas. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
ATV320_Diagnostico_y_resolucion_problemas.pdf [155.94 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: