¿Cómo controlar un TeSys T por red de comunicación?
Para controlar el TeSys T a través del puerto de red de comunicación se debe "activar" la entrada I6 como por ejemplo en modo independiente 2 hilos con una conmutadora de 3 posiciones:

Tesys T 2 hilos conmutadora



Y luego escribir el registro 704, siendo que el bit 0 = 1 corresponde a marcha adelante y con valor 0 a paro:

variable 704

A seguir los enlaces de las guías del usuario del TeSys T:

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: