¿Cómo configurar el variador de frecuencia Altivar 320/ATV320 para dar referencia desde potenciómetro externo y orden de marcha por terminales y que al pulsar la DI5 dar la referencia por potenciómetro integrado y orden de marcha por terminales?
CONF>>FULL>>CTL>>FR1=AI1, CHCF=SEP, CD1=TER, CCS=CD1, RFC=DI5, FR2=LCC
Esc>Esc>Esc hasta que muestra Rdy
Para dar referencia cuando se active la DI5 hay que ir a REF>>Introducir la frecuencia de referencia en Hz.
Para dar referencia cuando no se active la DI5 hay que girar el potenciómetro conectado entre +10, COM, AI1.
Para dar orden de marcha hay que dar +24VDC a la DI1.

image.png

Adjunto video paso a paso de cómo realizar una configuración básica del ATV320:


Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: