¿Cómo configurar el variador de frecuencia Altivar 320/ATV320 para dar referencia por potenciómetro conectado en AI1, orden de marcha por terminales y forzar velocidades preseleccionadas por entradas lógicas?
CONF>>FULL>>CTL>>FR1=AI1, CHCF=SIM
CONF>>FULL>>FUN>>PSS>>PS2=LI3, PS4=LI4, SP2=10Hz (velocidad cuando se active LI3), SP3=15Hz (velocidad cuando se active LI4), SP4=20Hz (velocidad cuanso de active LI3 y LI4 simultáneamente).
La referencia viene del potenciómetro conectado entre COM, AI1 y +10V.
Para dar orden de marcha hay que dar +24VDC a la DI1.
Si se activa la LI3 y/o LI4 la referencia será la SP2, SP3 o SP4.


¿Cómo configurar el variador de frecuencia Altivar 320/ATV320 para dar referencia por potenciómetro conectado en AI1, orden de marcha por terminales y forzar velocidades preseleccionadas por entradas lógicas?

Adjunto video paso a paso que indica como realizar una configuración básica del ATV320:

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: