Introducción a la unidad Micrologic en Compact NSX
Problema:
Desconocimiento de la aplicación y funcionalidades de las unidades de control electrónicas Micrologic

Línea de producto:
Compact NSX

Ambiente:
Hardware

Porque:
  • Desconocimiento en las unidades de control electrónicas
Resolución:
Las unidades de control Micrologic se incluyen en la gama de interruptores automáticos Compact NSX.

Las unidades de control Micrologic se agrupan por aplicación. Se distinguen las aplicaciones de distribución y de motor:

En la aplicación de distribución:
  • Las unidades de control Micrologic 2 se adaptan a la protección de los conductores en distribución eléctrica terciaria e industrial.
En la aplicación de motor:
  • Las unidades de control Micrologic 1.3 M se adaptan a la protección de cortocircuito de los arranques motores.
  • Las unidades de control Micrologic 2 M están adaptadas a la protección de los arranques motores en aplicaciones estándar. Las curvas de disparo térmico se calculan para motores autoventilados
Las unidades de control Micrologic 5 y 6 están concebidas para desempeñar múltiples funciones:
  • Protección de la distribución eléctrica o de aplicaciones específicas
  • Medida de los valores instantáneos, medida de los valores medios (demanda) de las magnitudes eléctricas
  • Medidas de energía z ayuda a la utilización (maxímetros, alarmas personalizadas, contadores de maniobras...)
  • Comunicación
En el archivo adjunto encontrara un panorama más específico de las unidades de control disponibles.

Micrologic NSX

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
UNIDADES EN NSX.pdf [1.63 MB]
Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: