Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo configurar un PID en un variador Altivar Process?
Problema
Configuración PID ATV Process
Línea de producto
Altivar Process
Ambiente
Todos
Porque
Programación para configuración PID en ATV Process
Resolución
Para realizar un [PID feedback] debe asignarse a una de las entradas analógicas.
La entrada analógica debe ser escalada para que coincida con el transductor. Si el transductor proporciona una señal 4-20mA, la entrada mínima y máxima se debe tener el mismo rango
Ejemplo: Si se utiliza entonces AI3 (AI3 Type) se debe enviar a corriente,
(AI3 min. value) CrL1 = 4 and (AI3 Max.value) CrH2 = 20.
La [Referencia PID] se puede asignar mediante uno de los siguientes métodos:
El rango mínimo y máximo de realimentación debe ajustarse dentro del rango del sensor
Ejemplo - [Retroalimentación PID Mín.] PiF1 = 0
Ejemplo - [Retroalimentación de PID máx.] PiF2 = 100
El [Proceso PID Mín.] PiP1 y [Proceso PID Máximo] PiP2 debe ajustarse dentro del rango de la realimentación mínima y máxima. Esto puede no ser necesario y se puede establecer lo mismo que la retroalimentación mínima y máxima anterior. Sin embargo, puede proporcionar más precisión si se establece dentro de la linealidad de la señal de realimentación como muestra el ejemplo a continuación.
Ejemplo - [Proceso Min PID] PiP1 = 10
Ejemplo - [Proceso Max PID] PiP2 = 90
Asegúrese de que la configuración de la macro está establecida en Control de bomba genérico (v1.5IExx o posterior)
Para más información revise la sección del manual de programación ATV6xx - 7.6 [Funciones de la bomba] - [Controlador PID]
Revisar la sección del manual de programación ATV9xx - 8.5 [Funciones de la bomba] [Controlador PID]
Configuración PID ATV Process
Línea de producto
Altivar Process
Ambiente
Todos
Porque
Programación para configuración PID en ATV Process
Resolución
Para realizar un [PID feedback] debe asignarse a una de las entradas analógicas.
La entrada analógica debe ser escalada para que coincida con el transductor. Si el transductor proporciona una señal 4-20mA, la entrada mínima y máxima se debe tener el mismo rango
Ejemplo: Si se utiliza entonces AI3 (AI3 Type) se debe enviar a corriente,
(AI3 min. value) CrL1 = 4 and (AI3 Max.value) CrH2 = 20.
La [Referencia PID] se puede asignar mediante uno de los siguientes métodos:
- Referencias prefijadas a través de entradas digitales (rP2, rP3, rP4).
- [Intern PID Ref] PII: (como un potenciómetro)
- [Ref. PID interno] rPI (punto de consigna interno)
El rango mínimo y máximo de realimentación debe ajustarse dentro del rango del sensor
Ejemplo - [Retroalimentación PID Mín.] PiF1 = 0
Ejemplo - [Retroalimentación de PID máx.] PiF2 = 100
El [Proceso PID Mín.] PiP1 y [Proceso PID Máximo] PiP2 debe ajustarse dentro del rango de la realimentación mínima y máxima. Esto puede no ser necesario y se puede establecer lo mismo que la retroalimentación mínima y máxima anterior. Sin embargo, puede proporcionar más precisión si se establece dentro de la linealidad de la señal de realimentación como muestra el ejemplo a continuación.
Ejemplo - [Proceso Min PID] PiP1 = 10
Ejemplo - [Proceso Max PID] PiP2 = 90
Asegúrese de que la configuración de la macro está establecida en Control de bomba genérico (v1.5IExx o posterior)
Para más información revise la sección del manual de programación ATV6xx - 7.6 [Funciones de la bomba] - [Controlador PID]
Revisar la sección del manual de programación ATV9xx - 8.5 [Funciones de la bomba] [Controlador PID]
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: