¿Qué función cumple la batería insertada en la unidad electrónica Micrologic para interruptores NW?
Problema:

Desconocimiento en la función de la batería ubicada en la unidad de control para quipos Masterpact NW,NT y Compact NS.

Línea de producto:

Compact NS,  MasterPact NW, NT.

Ambiente:
Hardware

Porque:
  • Se necesita conocer la función de la batería de la unidad de control.
  • Conocer la referencia de reemplazo en caso de estar desgastada.
Respuesta:

La batería insertada en las unidades de control Micrologic, es la responsable de mantener el reloj y la fecha de la Micrologic, si la Micrologic no estuviese alimentada a 24 Vdc en los bornes F1 y F2, esta batería permite también, la visualización de la causa del disparo en pantalla frontal de la Micrologic.

Para probar la pila con el botón test. Si los 4 LEDS se encienden la batería está en buen estado, en caso de que la batería estuviera desgastada, no provoca el disparo del interruptor Masterpact.

La referencia de la batería es 33593, en caso de que necesite reemplazarla.

33593  Bateria Micrologic

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: