¿Qué representa el LED del indicador de fallo de cableado del sitio en mi UPS o Surge Arrestor?

Línea de producto:
Smart-UPS, Back-UPS,  Back-UPS Pro

Ambiente:
Hardware

Porque:
La luz LED de fallo de cableado del sitio (SWF) sólo está presente en los productos UPS y Surge de 120V.

Solucion:
Este indicador suele estar en el panel posterior. El propósito de esta luz indicadora es advertirle que hay problemas con el cableado del edificio que pueden resultar en un riesgo de descarga eléctrica. APC recomienda que un electricista calificado inspeccione su cableado para una o más de las condiciones que se enumeran a continuación.
Razones por las que se ilumina la luz LED de fallo de cableado del sitio (SWF):
1. Cable neutro sobrecargado (> 5Vdc medido entre neutro y tierra).
2. Polaridad invertida (los cables de fase y neutros están invertidos).
3. Falta el cable de tierra. (Nota: esto también incluye el uso de un adaptador de 3 clavijas a 2 clavijas)

Resolución: Si el tomacorriente en el que está conectada la unidad UPS APC no está correctamente conectado a tierra, la unidad intentará absorber el exceso de tensión en lugar de redirigirlo a tierra. Por lo tanto, para mantener su garantía y protección bajo la Política de Protección de Equipos de APC, asegúrese de que la unidad APC esté enchufada a una toma corriente con puesta a tierra debidamente conectada a tierra donde la luz del Indicador de Falla de Cableado del Sitio (SWFI) no esté iluminada. Todos los UPS de APC, con la excepción de Matrix-UPS y Symmetra Power Array, tienen una pequeña luz LED roja que se denomina SWFI. En algunos modelos de SAI, este LED se denomina Indicador de fallo de cableado de edificio. Ambos tienen la misma función. En la mayoría de los modelos de UPS, la luz se encuentra en la parte posterior de la unidad cerca de donde se encuentran los receptáculos de salida.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: