¿Cuáles son los Modelos de cámaras Pelco que han sido probadas en la versión 3 de NetBotz y BotzWare 4.X?
Problema:
¿Cuáles son los Modelos de cámaras Pelco que han sido probadas en la versión 3 de NetBotz y BotzWare 4.X?

Product Line:
NetBotz

Entorno:
Software y Hardware

Causa:
No todas las cámaras Pelco han sido probadas con NetBotz 4.0 botzware.

Resolución:
Por favor tenga en cuenta que NetBotz 3xx y NetBotz NBRK0450/0451 no soportan la integración con Pelco.

Las cámaras Pelco inicialmente soportadas por la versión de firmware 3.x son:
Modelo cámara PelcoFamilia de productosVersión de firmware probada
IP3701H-2IPNo disponible
IP110-CHV9IP110 Camclosure®No disponible
SD4N-W0Spectra Mini IPNo disponible

La siguiente es una lista de cámaras y firmware Pelco que ha sido probados con BotzWare v4.0. La línea Sarix de cámaras Pelco ha sido adicionada para pruebas:
Modelo cámara PelcoFamilia de productosVersión de firmware probada
IXS0CSarix IX1.7.19.9080-A1.5842
IXE20DNSarix Enhanced1.7.19.9081-A1.5843
IX30DNSarix IX1.7.8.9080-A1.5288
IMSOC10Sarix IME1.7.41.9260-O2.6725
SD4N-W0Spectra Mini IP 1.2.15

Con el lanzamiento de Botzware v4.2, la siguiente lista de cámaras y firmwares Pelco han sido probados:
Modelo cámara PelcoFamilia de productosVersión de firmware probada
IMSOC10Sarix1.8.2
IM10C10Sarix1.8.2
IX30DNSarix IX1.8.2
D5118Spectra HD1.8.2
TXB-NSpectra IV IP1.8.2
DD4N-W0Spectra Mini IP1.2.15
IP110IP110 Camclosure®1.0.47
IP3701IP1.0.10

La siguiente es una lista de cámaras y firmwares Pelco que han sido probados con Botzware v4.4:
Modelo cámara PelcoFamilia de productosVersión de firmware probada
IM10C10Sarix1.9.2
IMS0C10Sarix1.9.2
D5118 Spectra HD1.9.2
IME119Sarix Enhanced2.1.2.0.8280-A0.0

La siguiente es una lista de cámaras y firmwares Pelco que han sido probados con Botzware v4.5.3:
Modelo cámara PelcoFamilia de productosVersión de firmware probada
IL 10SarixNo disponible


Nota importante:
Los modelos Pelco Sarix Pro que fueron originalmente listados como soportados no actualizan correctamente las configuraciones de resolución presentadas para aplicaciones Netbotz. Netbotz no soporta más modelos Sarix Pro debido a esta limitación de las cámaras Pelco y por eso han sido removidas de esta tabla de compatibilidad

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: