¿Cómo acceder por primera vez a una pasarela EGX150? ¿Cuál es la IP por defecto de la EGX150? ¿Cómo volver a parámetros de fábrica la EGX150? ¿Cómo realizar una configuración básica de la EGX150?

¿Cómo acceder por primera vez a una pasarela EGX150?

1º Vamos a volver a parámetros de fábrica la EGX150 para estar seguros de que la IP es la que viene de fábrica.

2º Averiguar la dirección IP por defecto de la EGX150 a partir de los últimos 4 caracteres de la IP, en tu caso 37-DC. La IP sería 169.254.55.220

3º Colocar nuestro PC en el mismo rango de IPs, p.e. 169.254.55.13, Mascara: 255.255.255.0

4º Colocar la dirección IP en el navegador e introducir el usuario y la contraseña, que por defecto son "Administrator" y "Gateway".


¿Cómo volver a parámetros de fábrica la EGX150?
¿Cómo acceder por primera vez a una pasarela EGX150? ¿Cuál es la IP por defecto de la EGX150? ¿Cómo volver a parámetros de fábrica la EGX150? ¿Cómo realizar una configuración básica de la EGX150?

¿Cuál es la IP y usuario y contraseña por defecto de la EGX150?

169.254.YY.ZZ, donde YY y ZZ son los últimos 2 bytes de la dirección Link150 MAC (que encontrará en la etiqueta del lateral del Link150) y, a continuación, pulse Intro. La página de inicio se abre en el navegador.
Ejemplo: Para el Link150 con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en decimal, escriba 169.254.187.247 en el cuadro de dirección.
Escriba “Administrator” como nombre de usuario y “Gateway” como contraseña. Se abrirá la página de inicio automáticamente en el navegador.

¿Cómo realizar una configuración básica de la EGX150?
En el siguiente video puede ver una configuración básica, así como una supervisión de las comunicaciones con un esclavo modbus, en este caso con una PM710, pero sería idéntico para otros esclavos modbus.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: