{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Es posible que se dañe la batería de mi UPS cuando esta se deja descargada durante mucho tiempo?
Problema:
Cuando se permite que una batería tenga una carga baja durante demasiado tiempo, puede dañarse.

Línea de productos:
Toda la familia de UPS APC

Entorno:
Hardware

Porque:
Permitir que las baterías permanezcan durante mucho tiempo después de una descarga sin recargar causará "sulfatación" de la placa. La sulfatación es la formación de grandes cristales o sulfato de plomo duro en las placas de la batería. Una sulfatación excesiva de este tipo es difícil de reducir y puede causar daños prematuros (es decir, sobrecalentamiento o incapacidad de la batería para retener la carga). El sulfato de plomo es difícil y algunas veces imposible de reducir mediante métodos de carga convencionales.

Resolución:
Una batería cargada, desconectada de un SAI, puede mantener el voltaje ideal durante aproximadamente seis meses antes de que la recarga sea necesaria. Una batería descargada necesita ser recargada dentro de 72 horas de la descarga para evitar daños permanentes de la batería. Almacenar un SAI con la batería conectada puede causar daño permanente de la batería dentro de unos días a una semana. Un SAI debe ser almacenado después de la recarga completa de la batería con la batería desconectada.

Según las recomendaciones del fabricante, todas las baterías de ácido de plomo reguladas por válvula (VRLA) deben recargarse inmediatamente después de una descarga. Las pilas VRLA deben recuperarse completamente en términos de capacidad y vida útil si se recargan dentro de las 72 horas

No se debe permitir que ninguna batería VRLA caiga por debajo de 1,0 voltios por celda en la descarga (es decir, 6 VCC para una batería de 12 voltios). Si la situación de un cliente cae dentro del escenario anterior, el mejor curso de acción es reemplazar las baterías afectadas.

Los SAI de APC cargarán la batería cuando el UPS esté enchufado y la batería esté conectada al SAI. Además, todos los SAI de APC protegerán sus baterías contra descargas excesivas cuando sea posible, pero, como se indica arriba, la vida de almacenamiento de la batería se acortará en relación con la cantidad de carga eliminada.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: