¿En qué consiste el tratamiento de tropicalización de los medidores ION7550, ION7650?
Problema:
ION7550/7650 con tropicalización

Línea de Producto:
ION7550, ION7650

Ambiente:
Hardware

Porque:
Resistencia a ambientes corrosivos

Resolución:

El tratamiento de tropicalización de Schneider Electric consiste en la aplicación de un revestimiento de conformación de silicona en aerosol. Este tratamiento es opcional y debe ser solicitado al momento de la compra del equipo.

El revestimiento de conformación es un barniz protector industrial que se aplica sobre los componentes electrónicos y tarjetas con el fin de aumentar su protección y vida útil frente a:

- Ambiente industriales químicos con altas concentraciones de sulfuro de hidrogeno (H2S) y cloro.
- Humedad y condensación de agua.
- Variaciones altas y bajas de temperatura.
- Acumulación de polvo.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: