¿Cuál es la diferencia entre la corriente de corte Icu y el Ics?
Problema:
Diferencias entre Icu e Ics

Línea de Producto:
Interruptores en general

Ambiente:
Propiedades eléctricas

Porque:
Aclaración de conceptos

Resolución:
Para la correcta elección de un interruptor se deben tener en cuenta las dos corrientes de corte: La Icu y la Ics que indica la norma IEC60947-2.
Por normativa y reglas de instalación la corriente de corte Icu (Intensidad de cortocircuito ultimo realizada bajo el ensayo: Apertura - Cierre - Apertura) deber ser igual o superior a la corriente de cortocircuito Icc en el punto de la instalación considerado. Por su parte la Ics (Intensidad de cortocircuito en servicio) se define como un porcentaje de la Icu (25, 50, 75 o 100%) y se diferencia de la Icu en que bajo esta corriente se garantiza que el equipo es capaz de realizar las siguientes maniobra en cortocircuito: Apertura - Cierre - Apertura - Cierre - Apertura y que esto ha sido testeado durante los ensayos de fabricación.

Como se puede apreciar al ser el ensayo del Ics mas exigente que para la Icu cuanto mayor sea el Ics (Optimo 100% de la Icu) mayor robustez eléctrica y mecánica tendrá un interruptor.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: