Control de temperatura en autómatas M221, M241 y M251.
Se adjunta presentación, donde se muestran dos soluciones diferenciadas para realizar la regulación de temperatura mediante bloques PID con autoajuste, tanto en Somachine Basic como en Somachine. Se adjunta un documento explicativo para facilitar su implementación, dos proyectos de ejemplo, aplicación de Magelis para monitorizar funcionamiento en M221 y una hoja Excel para facilitar cálculos de parámetros típicos de sondas NTC.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
CONTROL TEMPERATURA.7z [3.2 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: