¿Cómo realizar el primer uso de la UPS Back-UPS?
Problema:
Como realizar la instalacion de las Back-UPS

Ambiente:
Todos

Resolucion:
Encienda el Back-UPS

Presione el botón POWER ON situado en la parte superior del Back-UPS. El LED de encendido / sustitución de la batería se iluminará y se emitirá un solo pitido breve para indicar que el Back-UPS proporciona protección para el equipo conectado. La batería del Back-UPS se carga completamente durante las primeras 16 horas mientras está conectada a la alimentación de CA. La batería del Back-UPS se cargará mientras el Back-UPS esté encendido o apagado y esté conectado a la alimentación de CA. No espere que la batería funcione durante el tiempo de carga inicial.

Si el LED rojo de falla de cableado del edificio situado en el lateral del Back-UPS se ilumina, no opere el Back-UPS. Pida a un electricista cualificado que corrija el fallo del cableado del edificio

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: