¿Porque las unidades de disparo Micrologic Tipo P y H muestran valores de potencia negativa?
Problema:
¿Porque las unidades  de disparo Micrologic Tipo P y H muestran valores de potencia negativa?

Línea de Producto:
Masterpact

Ambiente:
Hardware

Porque:
Lecturas de potencia negativas en un interruptor alimentado por la parte inferior.

Resolución:
Esta situación puede presentarse inclusive cuando las lecturas de corriente y voltaje son positivas.

El signo de la potencia debe ser cambiado para corregir esta situación. Dentro de las configuraciones disponibles es posible ajustar el signo como (+) o como (-). Ajustarlo como (+) significa que la potencia es absorbida de las conexiones superiores como entrada a las conexiones inferiores como salida, es decir de alimentación en la parte superior. Ajustarlo como (-) significa que la potencia es absorbida desde las conexiones inferiores a las conexiones superiores, es decir el interruptor es alimentado por la parte inferior.

El signo de potencia se puede cambiar únicamente desde el panel frontal de la Micrologic siguiendo el siguiente procedimiento:
  1. Presionando la tecla llave que lleva al menú
  2. Seleccione Micrologic Setup
  3. Seleccione Power Sign
  4. Cambie el signo de potencia con las flechas arriba/abajo
  5. Presione Enter para confirmar
  6. Presione la tecla llave para salir del menú
  7. Seleccione YES para confirmar los cambios y salir.
NW

Schneider Electric Argentina