¿Es configurable la puesta en marcha de los ventiladores de refrigeración de los variadores ATV61/71?

Problema
Refrigeración ATV61/71

Línea de producto
Altivar 61/71

Ambiente
Hardware

Porque
Configuración ventiladores ATV61/71

Resolución

No es posible configurarlo, el propio variador gestiona internamente cuando debe encenderse el ventilador en función de su temperatura.
No es necesario realizar ningún tipo de acción externa para poner en marcha el ventilador. En los ATV61/71 LHP (<90kW) se activa al superar el estado térmico del 70% y se desactiva al bajar del 60%.

La protección térmica del variador se realiza mediante una sonda PTC fijada al radiador o integrada en el módulo de potencia.

El variador efectúa una gestión inteligente de la frecuencia de corte en función de la temperatura de los IGBT.

Si se superan las capacidades en corriente del variador (ejemplo: corriente superior a la corriente nominal del variador para una frecuencia del estator nula), se visualiza una alarma y se incrementa un contador de tiempo mientras que la alarma está presente

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: