¿Cuál es el derrateo por temperatura de los Interruptores Masterpact?
Problema:
¿Cuál es el derrateo por temperatura de los Interruptores Masterpact?

Línea de Producto:
Masterpact

Ambiente:
Hardware

Porque:
Operación del equipo a diferentes temperaturas

Resolución:
La tabla con el derrateo por temperatura de los interruptores Masterpact NT y NW se presenta a continuación:

NT-NW

Se debe tener en cuenta que:

- La tabla muestra el máximo valor de rango de corriente, para cada tipo de conexión en función de una temperatura Ti aplicada alrededor del interruptor y las barras de conexión.
- Los interruptores con conexiones mixtas (Verticales y horizontales, por ejemplo), presentan el mismo derrateo que los breakers con conexiones horizontales.
- Para Ti mayores a 60°C, por favor consultarnos.




Schneider Electric Argentina