¿Por qué es necesario aplicar derrateo a los contactores Tesys después de 3000m?

Problema:
¿Por qué es necesario aplicar derrateo a los contactores Tesys después de 3000m?

Línea de Producto:
Tesys D

Ambiente:
Hardware

Porque:
Instalación a diferentes alturas

Resolución:
Es necesario aplicar derrateo a los contactores de la línea Tesys, ya que a grandes alturas (después de 3000 m) la atmosfera genera una reducción de la rigidez dieléctrica y en la tensión nominal de funcionamiento del contactor. De igual manera, también se ve reducido el efecto de enfriamiento del aire y, por lo tanto, la corriente nominal de funcionamiento del contactor (a menos que la temperatura caiga al mismo tiempo).

NOTA: Para alturas menores a 3000 metros, no es necesario aplicar ningún derrateo

- Para los contactores Tesys LC1D , Tesys LC1F se aplica derrateo por encima de los 3000 m :

3500m => Rated operational voltage x 0.90, Rated operational current x 0.92
4000m => Rated operational voltage x 0.80, Rated operational current x 0.90
4500m => Rated operational voltage x 0.70, Rated operational current x 0.88
5000m => Rated operational voltage x 0.60, Rated operational current x 0.86

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: