¿Los HMI Magelis soportan el protocolo PROFINET?

Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
Control Industrial; HMI

Causa :
Legacy Cross Reference

Resolución :

No, los HMI Magelis no soportan la comunicación PROFINET.
La única forma posible para comunicarse con los PLC´s de Siemens a través de Ethernet / Modbus TCP es utilizando los protocolos:
* Protocolo TCP-IP para la serie S7-300/400 (F/W)
* Protocolo ISO-TCP para la serie S7-300/400
Se adjunta documentación sobre este tema.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Siemens_s7_tcpip.pdf [134.44 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: