Buscar Preguntas Frecuentes
¿Las Magelis HMI soportan el protocolo de comunicación PROFINET?
Problema
Programación HMI
Línea de producto
Vijeo Designer Software, Magelis
Ambiente
Software
Porque
Realizar programación en el software Vijeo Designer
Resolución
No, las HMI Magelis no soportan la comunicación PROFINET.
La única forma posible para comunicarse con los PLC´s de Siemens a través de Ethernet / Modbus TCP es utilizando los protocolos:
* Protocolo TCP-IP para la serie S7-300/400 (F/W)
* Protocolo ISO-TCP para la serie S7-300/400
En el documento adjunto encontrará el detalle de cómo realizar la configuración
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: