Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo conectar el relé RM22LA32MR / RM22LA32MT para detección de 1 nivel como lo hacia el RM4?
Para la detección de 1 nivel el modelo RM22 está ensayado para funcionar con 2 sondas LA9RM201 siendo que una es la referencia (C=común) y la otra para el nivel mínimo (Min) o máximo (Max).
Para el correcto funcionamiento del RM22, es muy importante que se haga un puente entre el terminal del nivel que no se usa y el común (C). En el ejemplo abajo el puente está entre C-Max, pues se monitorea el nivel Mínimo:
![RM22 RM22](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009FoC7QAK&oid=00DA0000000abSm)
Si el puente está en C-Min la sonda debe ir al borne Max y se monitores solamente el nivel Máximo.
Para el correcto funcionamiento del RM22, es muy importante que se haga un puente entre el terminal del nivel que no se usa y el común (C). En el ejemplo abajo el puente está entre C-Max, pues se monitorea el nivel Mínimo:
Si el puente está en C-Min la sonda debe ir al borne Max y se monitores solamente el nivel Máximo.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Producto:
Explora más
Rango:
Producto: