Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo se puede reducir o disminuir el ruido de un motor conectado a un variador ATV12?
Problema
Un motor conectado al variador ATV12 produce una resonancia o el zumbido
Línea de producto
Altivar 12
Ambiente
Altivar 12 conectado a un motor con ruido
Porque
Mitigar el sonido producido por el motor
Resolución
Antes de buscar la solución debe entenderse que este fenómeno puede estar presentándose por que la frecuencia de conmutación o de corte que está declarada en el variador produce una resonancia o zumbido. Como alternativas para mitigar el sonido podría configurar los siguientes parámetros
- SFt Tipo de frecuencia de conmutación (La frecuencia de conmutación del motor se modificará (reducirá) siempre cuando la temperatura interna
del variador sea demasiado elevada.)- HF2: Optimización del ruido del motor (para frecuencia de conmutación alta). Permite al sistema mantener una frecuencia de conmutación elegida (SFr), cualquiera que sea la frecuencia del motor (rFr).
Se restaura a su valor original cuando la temperatura vuelve a la normalidad.
- nrd Frec.Corte Aleatoria (significa ruido audible. Dependiendo del medio ambiente debe ser posible ajustar el ruido del motor. La modulación de frecuencia aleatoria evita posibles resonancias que puedan producirse a una frecuencia fija.)
- YES
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: