Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el propósito del conector XBUS en la placa base Ethernet para el módulo BMENOC03x1?
Problema:
- Línea de producto: M580
- Entorno: "M580, PAC´S"
- Porque: se requiere conocer el propósito del conector XBUS en M580
-Resolución:
Desde el manual del usuario del BMENOC03x1, el módulo BMENOC03x1 utiliza comunicaciones X Bus en el backplane Ethernet para obtener e intercambiar estos datos a través de la CPU:
1. datos de configuración para el módulo BMENOC03x1
2. Datos de aplicación y diagnóstico
- Línea de producto: M580
- Entorno: "M580, PAC´S"
- Porque: se requiere conocer el propósito del conector XBUS en M580
-Resolución:
Desde el manual del usuario del BMENOC03x1, el módulo BMENOC03x1 utiliza comunicaciones X Bus en el backplane Ethernet para obtener e intercambiar estos datos a través de la CPU:
1. datos de configuración para el módulo BMENOC03x1
2. Datos de aplicación y diagnóstico
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: