Actualizar firmware en termostato Multitouch MTN6215

Esta actualización sirve para los modelos:
MTN6215-0310 (System M)
MTN6215-5910 (System D)
Seguir el proceso hasta completar la actualización.
Antes de empezar … hay que conectar el bus KNX y el cable USB al ordenador simultáneamente. Primero bus KNX y luego el USB.





Instalamos este software  :

Setup.exe


Lo primero que nos encontramos después de instalar el programa es esto:


Para activar el botón "Update Firmware" hay que seguir estos pasos… (también están en el manual MTN6215-0310_5910_SW_2016_38_ES.zip (open link)

Configurar desde ETS para que aparezca el botón de actualizar firmware..


Asignamos la pantalla de ajustes a una cualquiera:


Podemos también comprobar la versión actual:



Lo volcamos..

Y pulsamos en el botòn …



Tal como se ve en el video hay que aguantar 10 segundos suavemente ..

20170531_093832.mp4 (open link)

Finalmente se queda la pantalla en negro .. todo OK !

En este momento ya tendremos el botón activado. Lo pulsamos y le ponemos este fichero:



Firmware_V26_1_System_M_xxx6215-0310_for_Application_V13.dfu
Firmware_V26_1_System_D_xxx6215-5910_for_Application_V13.dfu


*** Si en este punto no nos detecta el dispositivo será necesario instalar los drivers para que el sistema operativo reconozca el dispositivo.
MultitouchPro 2 Drivers

Nos avisa que es importante no perder la conexión del dispositivo en ningún momento.
Continuamos..


El proceso puede tardar unos minutos:



Y finalmente nos aparecerá este mensaje.




Ya sólo queda programarlo a nuestro gusto.



Actualizar iconos..
Conectamos unicamente el USB
desde el Menu.. "Action" Pulsamos en "Update Iconset"



FilesystemUpdate_V2_8_to_V2_10_System_M_xxx6215-0310_for_Firmware_V26.fsu
FilesystemUpdate_V2_8_to_V2_10_System_D_xxx6215-5910_for_Firmware_V26.fsu

Base de datos version 1.4 :
MTN6215-xxxx_1_4_KNX_Multi_touch_pro.knxprod

Anexo de documentos :
20170531_093832.mp4 (open link)
MTN6215-0310_5910_SW_2016_38_ES.zip (open link)


Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: