¿Cuál es el factor de derrateo por altura de los contactores Tesys?

Problema:
¿Cuál es el factor de derrateo por altura de los contactores Tesys?

Línea de Producto:
Tesys K/D/F/G

Ambiente:
Hardware

Porque:
Consideraciones de instalación a diferentes alturas

Resolución:
A continuación, se presenta el factor de derrateo a aplicarse para cada familia de contactores de la serie Tesys:

- Para los contactores Tesys LC1K se aplica derrateo por encima de los 2000 m:

2500 m => Rated operational voltage x 0.90, Rated operational current x 0.92
3000 m => Rated operational voltage x 0.80, Rated operational current x 0.90
3500 m => Rated operational voltage x 0.70, Rated operational current x 0.88
4000 m => Rated operational voltage x 0.60, Rated operational current x 0.86


- Para los contactores Tesys LC1D y Tesys LC1F/ LC1G se aplica derrateo por encima de los 3000 m:

3500 m => Rated operational voltage x 0.90, Rated operational current x 0.92
4000 m => Rated operational voltage x 0.80, Rated operational current x 0.90
4500 m => Rated operational voltage x 0.70, Rated operational current x 0.88
5000 m => Rated operational voltage x 0.60, Rated operational current x 0.86

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: