Buscar Preguntas Frecuentes
¿Por qué aparece el fallo 1800 al intentar descargar una aplicación en una pantalla Magelis HMI?
Problema
Fallo 1800 en una pantalla HMI
Línea de producto
Magelis HMI
Ambiente
Software
Porque
Borrar falla de la pantalla HMI
Resolución
El error 1800 indica que no se puede encontrar la máquina de destino definida.
Durante la descarga, no se puede establecer la conexión con la máquina de destino.
Cuando se utiliza una descarga serie o USB, el mensaje de error aparece por una de las causas siguientes:
Si se han validado todos los puntos y sigue sin funcionar, se aconseja volver a instalar el software por completo.
Fallo 1800 en una pantalla HMI
Línea de producto
Magelis HMI
Ambiente
Software
Porque
Borrar falla de la pantalla HMI
Resolución
El error 1800 indica que no se puede encontrar la máquina de destino definida.
Durante la descarga, no se puede establecer la conexión con la máquina de destino.
Cuando se utiliza una descarga serie o USB, el mensaje de error aparece por una de las causas siguientes:
- La máquina de destino está DESACTIVADA.
- El cable de descarga no está conectado al puerto definido en el PC del editor.
- Error en las conexiones del cable de descarga.
- Se ha utilizado un cable de descarga no válido.
- El cable de descarga está dañado.
- La máquina de destino conectada no es compatible
Si se han validado todos los puntos y sigue sin funcionar, se aconseja volver a instalar el software por completo.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: