¿Cuál es el número máximo de dispositivos que se pueden conectar en cascada (daisy chain) a través del puerto Ethernet de un medidor serie PM5500 / PM8000?

Problema:
Se requiere saber el máximo de dispositivos para comunicación Ethernet de medidores

Línea de Producto:
PM8000
PM5500 / PM5000

Ambiente:
Hardware

Porque:
Comunicación Medidores
Comunicación Ethernet

Resolución
Los medidores de la serie PM5500 y PM8000 tienen dos puertos Ethernet en el mismo cuerpo que permiten a los usuarios medir en cascada en una sola red con menos cables y equipos de comunicación como hubs o switches.

Cada medidor tiene una dirección IP única, por lo que dependiendo de la red que soporte los dispositivos, el número podría ser extremadamente grande. Es similar a preguntar cuántos equipos pueden estar en una red.

En esencia, la red es el factor limitante en el número de equipos que se podrían conectar.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

PowerLogic™ PM8000 series.pdfPowerLogic™ PM8000 series.pdf [5.08 MB]
Serie PM5500,PM5600,PM5700.pdfSerie PM5500,PM5600,PM5700.pdf [6.67 MB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: